结果:找到"红外感应 智能垃圾桶 智能感应垃圾桶 智能翻盖垃圾桶",相关内容855条
- 舵机与智能马桶的完美融合
- 随着科技的不断发展,智能家居成为了现代生活的重要组成部分。智能马桶作为智能家居的热门产品,其高效、舒适、便捷的功能受到了广大消费者的喜爱。而在智能马桶中,舵机的应用更是为智能马桶带来了无限可能。本文将探讨舵机在智能马桶上的应用及优点。什么是舵机?舵机作为一种位置(角度)伺服的驱动器,本身就是一个小型的伺服电机系统,一个闭环的控制系统。相对于减速电机来说,舵机可以直接通过内置的控制器对电机驱动电路的控制,来实现精确的角度调节和速度控制。在智能马桶中,舵机主要被用于以下两个方面马桶盖的自动开合:目前在智能马桶的翻盖功能实现上,德晟智能提出了两种不同的解决方案:一、翻盖电机:只需要取舵机的电机和减...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 舵机 智能家居 智能马桶 舵机传动 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-12-11 10:48:00
- 2.1寸旋钮屏应用于智能马桶方案分享
- 近几年随着人们生活水平和消费能力的提升、智能技术在家居生活中的应用普及,智能马桶的市场规模正在逐步扩大,但我国智能马桶起步较晚,相较于日本接近90%和韩国约60%的普及率,中国家庭对于智能马桶的认知程度还不是很高,市场渗透率低,但市场容量巨大。一方面,中国的新消费人群已经逐渐成为消费的主力军,他们对新鲜事物的接受能力强,有较强的好奇心、探索心,对于智能马桶行业来说具有不可忽视的推动力量;另一方面,我国人口老龄化加剧,智能马桶省事便捷的操作与健康智能的产品功能给老人群体带去更舒适的体验,极大改善老年人的卫生问题,释放产品更多的需求空间。未来智能马桶应朝着趋于人性化的方向发展,更多的基于用户体验...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 智能马桶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-14 16:13:00
- SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
- UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 智能家居 智能门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
- 如何快速清理AD软件产生的垃圾文件
- 众所周知,AD和Protel软件使用过程中,自动产生很多备份文件和垃圾文件,这些文件大部分在设计文档的Project或History目录下,尤其是History下,保持了大量的设计过程自动备份文件。这些文件主要价值是用于工作过程电脑突然宕机,可以到History目录下找到最近时间一版备份文件,将之恢复使用,减少因停电或电脑宕机导致的设计档损坏二又要重复设计一遍的问题。但时间久了日积月累下来该目录的文件会占用大量的磁盘空间,即占用资源又不方便资料备份。手工逐个文件删除清理的效率低下又费时费力,那么有没有一款可以快速自动清理软件产生的垃圾文件的工具呢?答案是肯定的。下面介绍个简单的方法,可以快速...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD垃圾清理 Protel垃圾清理 发帖人:夕夜如风 发帖时间:2021-06-14 12:59:00
- 直播领开发板:万物智联时代:传感企业如何抓住智能化新趋势&新商机?
- 传感器作为万物智联时代的基础,它是获取海量数据和信息传递的入口,我们生活的方方面面,均离不开传感器的应用。比如在今年疫情期间,居家隔离成为阻断疫情最重要的举措,为了防范人员随意进出,一些社区为居家隔离人员安装“智能门磁”,不但能实现24小时实时监测开关门状态,还能在发生异常情况下,第一时间通过手机App发出告警信息通知社区管理人员,大大提升了疫情期间社区管理的工作效率。再比如像PIR人体移动传感器,可自动探测人体移动,当主人离家之时,若家中有异常,将推送提醒通知到用户手机里。还可配合照明设备使用,在夜起时,灯光跟随脚步亮起,让用户不再摸黑。温湿度传感器,能够自动感知室内温度和湿度,并可联动家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感 智能 物联网 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-07 14:12:00
- 红外感应智能垃圾桶方案
- 方案特点,低成本、低功耗、感应距离可调、抗干扰能力强、带震动调节1,工作电压2.5-30V2,静态功耗极低3,可兼容1-2-3-4节干电池4,可做充电款、可做DC电源款5,感应效果好,感应距离可调6,整体成本低,可做单面板7,外围简单,MCU成本低8,感应距离和震动灵敏度可调9,指示灯效果可调,感应模式可调10,带手动开关11,可设计UV紫光灯杀菌12,可设计带LCD,LED显示
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 红外感应 智能垃圾桶 智能感应垃圾桶 智能翻盖垃圾桶 发帖人:倪彬笑阳 发帖时间:2020-09-07 10:20:00
- 基于AM612的红外感应光控小夜灯
- 本工程是基于AM612智能红外传感器设计的小夜灯采用3.3-5V供电均可,利用LDO(HT7333)稳压到3.3V来供电。板载6枚贴片LED,功率为0.5W红外感应灵敏度通过可调电阻R4调节开灯延时时间通过可调电阻R6调节配备microusb充电口,可以给供电锂电池充电自带夜灯开关,开关打开时工作光敏电阻选择:夜间0.5M欧姆,白天5-10K欧姆,使能分压电阻大小为100K,白天时OEN端电压最大为0.1VDD,OEN使能无效,不工作。夜晚OEN端电压为5/6VDD,OEN使能有效,小灯工作。原理图:PCB图:AM612工作原理介绍:AM612共有6脚,除VDD与VSS(GND)两脚外分别为...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 红外感应 光控 LED灯 发帖人:空心大萝卜 发帖时间:2020-04-16 09:55:00
- 新型二总线技术智能家居应用
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智能家居 灯控应用 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-01-19 11:33:00
- 来,一起做个智能小车【内附高颜值谍照】
- 先来搞清楚2个问题:问题1:四驱车与前驱(后驱)车的区别四驱车,是四个轮子都驱动,就是每个轮子一个电机,需要四个电机。前驱或者后驱车,就是前面两个轮子带电机或者后面两个轮子带电机。我们电子工程师DIY的话,四轮驱动要比两轮驱动更容易做。因为,我们只要设计好了一个轮子带电机和小车底板的连接,其它几个轮子照样做就可以。如果是两轮驱动的话,还需要设计另外两个轮子与底板的连接,可能会涉及到机械结构的问题,开模、定做什么的,会比较麻烦。问题2:轮子带电机是否可以空转滑动如果轮子带了电机,是不能够空转或者滑动的,必须要给电机供电才能转起来。搞清楚了上述2个问题,我们就可以开始做了。这次,我们先做一个四轮...
- 所属专栏: 方案教程 标签: 智能小车 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-12-05 22:33:00
- 吐槽,EMS太垃圾了
- 这是我见过最垃圾的快递,从深圳到广州,15号晚上发的货,19号估计都到不了,
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: EMS太垃圾了 发帖人:SS 发帖时间:2017-11-18 17:44:00
返回